Other Parts Discussed in Thread: TXE8116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: TXE8116
您好的团队、
我计划使用 TXE8116、并希望输入来自光耦合器的信号。
我的理解是、就信号转换速度而言、光耦合器是一种相对较慢的器件。
在这种情况下、是否可以将光耦合器的输出直接连接到 TXE8116 输入?
在这种情况下、是否可以将光耦合器的输出直接连接到 TXE8116 输入?
具体而言、我想确认以下几点:
- TXE8116 能否正确识别光耦合器等设备的缓慢上升和下降时间?
- 在直接连接慢器件(如光耦合器)时、是否存在任何顾虑或限制?
此致、
Shota
Shota