This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:以太网链路失败

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647807/dp83867ir-the-ethernet-link-fail

器件型号: DP83867IR
主题: AM6422 中讨论的其他器件

您好、

最近、我们在电路板启动后遇到了 DP83867 问题。 一个板上的以太网链路无法正常工作。

我们使用的是具有千兆位自动协商功能的 RGMII 模式。 控制器为 AM6422。 连接与 AM6422 评估板相同。 MDC 和 MDIO 工作正常、我们可以测量单个信号。

不过、上电后、我们观察到 RX_CLK 从 125MHz 下降至 25MHz、而 GTX_CLK 保持在 125MHz。 我们不知道为什么会发生这种不匹配、并且无法建立链路。
 
其他具有相同硬件、软件和配置的主板可以正常工作、不会出现任何问题。 PHY 内核电源的出现时间略晚于 I/O 电源。 我们在数据表中没有看到任何电源要求、但这可能会导致该问题吗?
 
什么原因可能导致 PHY 发生故障?
 
此致、
Shu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shu、

    由于这是器件的输出、因此 RGMII RX_CLK 保持在 25MHz 状态表明没有 1G 链路建立。 GTX_CLK 是 MAC 的输入、因此如果 MAC 不知道链路已断开、则可以让其保持在 125MHz。  

    我想重点说明为什么存在链路问题。 您提到过具有相同硬件/软件/配置的其他电路板可以正常工作。 这些设计是否与此电路板完全相同(表示不同的实例)、或者设计是否略有不同? 我想了解工作和非工作实例之间的差异、这可能是这种行为的原因;无论是在船上还是在船上。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    是的、它们是相同的硬件和软件。  这些电路板是新收到的、未经修改。

    此致、

    Shu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您过去是否遇到过类似的问题?  我们没有对电路板进行任何更改、因此我们不确定是什么原因导致了此问题。 我们应该如何正确地对此进行故障排除?
    谢谢、
    Shu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我过去没有见过这个问题。 由于电路板没有更改、我建议分析器件的这个特定实例出现问题的原因、并与其他工作板进行比较。 时钟或电源是否存在差异?

    连接到此设计的其他实例时、此实例中的链路伙伴是否正常?

    此致、

    Gerome