Other Parts Discussed in Thread: AM6422
器件型号: DP83867IR
主题: AM6422 中讨论的其他器件
您好、
最近、我们在电路板启动后遇到了 DP83867 问题。 一个板上的以太网链路无法正常工作。
我们使用的是具有千兆位自动协商功能的 RGMII 模式。 控制器为 AM6422。 连接与 AM6422 评估板相同。 MDC 和 MDIO 工作正常、我们可以测量单个信号。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AM6422
器件型号: DP83867IR
主题: AM6422 中讨论的其他器件
您好、
最近、我们在电路板启动后遇到了 DP83867 问题。 一个板上的以太网链路无法正常工作。
我们使用的是具有千兆位自动协商功能的 RGMII 模式。 控制器为 AM6422。 连接与 AM6422 评估板相同。 MDC 和 MDIO 工作正常、我们可以测量单个信号。
你好 Shu、
由于这是器件的输出、因此 RGMII RX_CLK 保持在 25MHz 状态表明没有 1G 链路建立。 GTX_CLK 是 MAC 的输入、因此如果 MAC 不知道链路已断开、则可以让其保持在 125MHz。
我想重点说明为什么存在链路问题。 您提到过具有相同硬件/软件/配置的其他电路板可以正常工作。 这些设计是否与此电路板完全相同(表示不同的实例)、或者设计是否略有不同? 我想了解工作和非工作实例之间的差异、这可能是这种行为的原因;无论是在船上还是在船上。
此致、
Gerome