This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1028-Q1:有关 LIN 通信上升时间的问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLIN1029A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1639232/tlin1028-q1-question-about-rising-time-of-lin-communication

器件型号: TLIN1028-Q1
主题: TLIN1029A-Q1 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 专家:

我的客户对 LIN 通信的上升时间有疑问。

客户现在使用外部实验室测试其产品。

在测试过程中、他们必须测量 LIN 通信的上升时间。

在 10us 内、该时间会过去。 如果 时间超过 10us、则会失败。

最后、由于时间超过 10us、测试失败。

但我在数据表中找到了以下参数。 我认为这只是 LIN 通信的下降时间。 最大只有 6 μ s。

image.png

您能否预测测量值超过 10us 的原因? 原理图或其他问题?

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    我想您会问 RXD 引脚。 如果是、我怀疑用于 10us 的条件与所示的测试条件不同、我会建议您确保使用强上拉电阻器、同时移除引脚上的所有其他元件(串联电阻器,电容器等)以验证任何差异。

    如果没有、我怀疑系统变量会影响客户的观察结果、并可能进一步隔离器件、从而在不受系统影响的情况下进行验证(如果仍高于 6us)、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的支持。

    客户表示问题来自引脚 4 (LIN)。

    他们移除了 LIN 线路上的电容器和 TVS 二极管、但结果是相同的。

    您能否检查 LIN 引脚通信的上升时间?

    仅供参考、到目前为止、客户使用了 TLIN1029ADRQ1、但当时他们没有发现问题。 (因此问题仅在 TLIN10285DRBRQ1 中发生。)

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    感谢您澄清了 LIN 是关注的引脚。 LIN 的上升时间与上拉、电缆电容、网络负载等系统级因素密切相关

    很高兴知道总线盖被移除了。 请确认使用的上拉电阻为 1k Ω、以及在器件与所有其他节点断开连接时观察到的任何情况、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的支持。

    您能否检查提到的上拉电阻器的位置?

    我的客户说测试是在 3 个条件下执行的 — Vsup 为 7V、12V 和 16V。 -仅当 Vsup 为 7V 时出现问题。

    您能详细了解一下这个问题吗?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    1k 上拉示例显示在数据表的首页/首页中。

    实际上、随着电压的降低、压摆率应该会更快。 如果没有、您能帮助分享一个类似于首页上的+ A 他们在 12V 与 7V 之间观察到的波形的原理图吗? 谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的支持。

    我从客户那里获得了更多信息。

    1.测量框图

    • R_Load = 2kΩ
    • C_Load = 5.8nF(这 2 个值不可更改、因为这是终端客户的标准、并且在相同条件下传递 TLIN1029A-Q1)

    2、上升时间计算方法

    3. Vin 为 7V 时的测试结果

    在此屏幕截图中、上升时间为 10.24us。

    正如我说过的、不应超过 10us。

    客户表示如果 Vin 为 12V 或 16V、测得的值为 9.xxus。 因此、它几乎没有超出。

    您能找出原因吗?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    我明白。 但是、 当 Rload 和 Cload 与数据表的情况相似时、您能否帮助确认在系统环境中观察到的情况? 谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的支持。

    数据表的 1 页和客户环境之间的值略有不同。

    数据表-> Rload=1K Ω、Cload=220pF

    客户-> Rload=2k Ω、Cload=5.8nF

    我会检查一下、但我认为这没有意义、因为这些值不可更改、重要的是使用客户的值通过了 TLIN1029A-Q1 测试(在 10us 内)。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    请注意、器件不同、减少负载应该会影响观察到的时序(尤其是因为它对于 10.24us 来说微不足道)、谢谢。

    此致、

    Michael。