Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DP83869EVM
主题: DP83869 中讨论的其他器件
尊敬的技术支持团队:
我计划设置此配置。
100BASE-TX (4B5B)⇒DP83869EVM⇒SGMII 通过 SMA 电缆连接
⇒FPGA 等
问题 1
您能否提供配置该 EVM 的分步说明?
问题 2
如果 DP83869 配置为 SGMII、则 SGMII 是否为 8b/10b?
我在数据表中找不到此信息、但根据 SGMII 标准、DP83869 和 FPGA 应使用 8b/10b 相互通信。
此致、
TTD