This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:使用 DP83869EVM 进行 100Base-TX 和 SGMII 设置

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1649165/dp83869evm-100base-tx-and-sgmii-settings-with-dp83869evm

器件型号: DP83869EVM
主题: DP83869 中讨论的其他器件

尊敬的技术支持团队:

我计划设置此配置。

100BASE-TX (4B5B)⇒DP83869EVM⇒SGMII 通过 SMA 电缆连接
⇒FPGA 等

问题 1
您能否提供配置该 EVM 的分步说明?

问题 2
如果 DP83869 配置为 SGMII、则 SGMII 是否为 8b/10b?
我在数据表中找不到此信息、但根据 SGMII 标准、DP83869 和 FPGA 应使用 8b/10b 相互通信。  

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD

    Q1、您能否提供配置 EVM 的分步说明?

    您可以使用随附的原理图检查清单来配置 DP83869、如下所示。

    e2e.ti.com/.../8204.snlr051c.zip

    问题 2
    如果 DP83869 配置为 SGMII、则 SGMII 是否为 8b/10b?
    我在数据表中找不到此信息、但根据 SGMII 标准、DP83869 和 FPGA 应使用 8b/10b 相互通信。  

    SGMII 规格涵盖了这些内容、因此 DP83869 数据表中没有。 但 SGMII 编码为 8b/10b。

    谢谢

    David