This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:在 TCAN1145 上存储用户数据

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1649061/tcan1145-q1-store-user-data-on-tcan1145

器件型号: TCAN1145-Q1

尊敬的专家:

我需要在 tcan1145 上找到一个 8 位寄存器来保存用户数据。 tcan1145 不支持看门狗功能。

我是否可以使用 WD_CONFIG_1 寄存器(地址 13h)来存储数据? 向该寄存器写入数据是否会影响 tcan1145 函数?  

我还发现、用于测试 Scratch_Pad_读写函数的寄存器 SPI-SPI 是否更适合将数据写入 Scratch_Pad_ SPI/SPI? 谢谢。

BR、

Skylar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skylar、

    今天是一个公共假日。  

    请在假期结束之前提供一些时间、感谢您的反馈。  

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skylar、

    我不建议使用 WF_CONFIG_1 寄存器来存储数据。  

    但是、暂存区寄存器将完全适用于其用例。 请注意、对于任何基于 SPI 的收发器(例如 TCAN114x 系列)、当 VSUP 电源轨未通电时、寄存器值将丢失。  

    此外、您可以切换到与 TCAN1145 相同的 TCAN1146、但增加了看门狗等功能。  

    此致、

    Ethan