请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TCAN1145-Q1
尊敬的专家:
我需要在 tcan1145 上找到一个 8 位寄存器来保存用户数据。 tcan1145 不支持看门狗功能。
我是否可以使用 WD_CONFIG_1 寄存器(地址 13h)来存储数据? 向该寄存器写入数据是否会影响 tcan1145 函数?
我还发现、用于测试 Scratch_Pad_读写函数的寄存器 SPI-SPI 是否更适合将数据写入 Scratch_Pad_ SPI/SPI? 谢谢。
BR、
Skylar