This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1130EC:ONET1130:数据速率低于 1Gbps 时 CDR 旁路/运行问题

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET1130EC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647955/onet1130ec-onet1130-cdr-bypass-operation-issues-at-data-rates-less-than-1-gbps

部件号: ONET1130EC

我目前正在开发一款使用 ONET1130(具有时钟和数据恢复功能的 11.7Gbps 均衡器)的设计

根据数据表、CDR 经过优化可实现更高的数据速率(通常为 9.5Gbps 至 11.7Gbps)、但我们需要系统来处理传统的较低速率流量

您能协助进行以下澄清吗?

  1. 我能否以 ONET1130 之外的方式或哪种 TI IC 连接低数据速率 CDR

  2. 由于我的应用是自由空间光学通信链路,在恶劣的天气条件下,我可能需要通过 CDR 将数据速率切换到 100Mbps/1Gbps ,你能建议任何更改的 IC 系列来支持这吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    1.对于支持的 CDR 锁定范围之外的数据速率、请使用 CDR 旁路。

    2.目前我们产品组合中的激光驱动器部件有限。  对于支持 10G/1G/100M 的器件、ONET1130EC 系列是我们拥有的最好的。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    得益于此响应、 我根本不使用 Tx 路径、我正在设计一个 Rx、其中 ROSA 模块输出连接到 TI IC

    您能否确认 ROSA 模块输出是否为 300mVpp、是否与 ONET1130 IC 兼容?

    我的 ROSA 数据表: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/APD_2D00_10-_2800_1_2900_.pdf