Other Parts Discussed in Thread: LMH0341
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMH0341
您好:
我们还收到了客户的其他问题。
RSVD_H 5 引脚的测量电压几乎为 3.3V 电源轨电压、似乎 5K Ω 上拉电阻值并不那么重要。
如果可能、请告知我们 5 引脚的内部电路功能。
此致、
望月
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.