This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0341:LMH0341:RSVD_H 5 引脚的上拉电阻器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1648075/lmh0341-lmh0341-pull-up-resister-of-rsvd_h-5pin

器件型号: LMH0341

您好:
我们还收到了客户的其他问题。
RSVD_H 5 引脚的测量电压几乎为 3.3V 电源轨电压、似乎 5K Ω 上拉电阻值并不那么重要。
如果可能、请告知我们 5 引脚的内部电路功能。
 
此致、
望月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mochizuki-San

    请允许我在内部检查这个问题、我将返回给您一个答案。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mochizuki-San

    我在存档中查看、很遗憾、我在 RSVD_N 引脚上找不到太多详细信息。 请遵循 LMH0341 数据表、并在该引脚上具有 5k 的上拉电阻。

    谢谢

    David