This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9846:RoHS 和 AMP;RSPTC 详细信息

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1649806/tca9846-rohs-rsptc-details

器件型号: TCA9846

您好、
今天的问候!!

我是是 Keysight Technologies 的材料工程师,负责设置制造商的部件信息以用于 Keysight Worldwide。

我们现在正在我们的数据库中设置 MPN:PTCA9846PWR、MFR:德州仪器 (TI)。

请帮助我们充分回答以下问题、以便我们进一步进行上述 MPN 的设置:PTCA9846PWR

(A) 分级温度 TC 是多少、或以°C 为单位的峰值工艺体温?
(B) 达到指定分级温度 (TC) 的 5°C 范围内的时间 (tp) 是多少、还是处于峰值温度下的最长时间(以秒为单位)?
(C) 该器件符合的周期数是多少?

同时还提供了 RoHS 指令 2015。
如果您能尽快答复我们、我将不胜感激。

等待您的回复。

此致、
Abhishek Kushwah
Keysight Laboratories–Design Services

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abishek:

    由于该器件为预量产材料、因此数据表中目前不提供所有信息。

    我们尚未完成器件的内部评估/鉴定。  我可以回答您的问题(假设器件的等级为 MSL 1)。

    (A) 分级温度 TC 是多少、或以°C 为单位的峰值工艺体温?

    • 峰值回流焊温度为 260°C

    (B) 达到指定分级温度 (TC) 的 5°C 范围内的时间 (tp) 是多少、还是处于峰值温度下的最长时间(以秒为单位)?

    • 峰值回流的时间为 30 秒。

    (C) 该器件符合的周期数是多少?

    • 3 个回流焊周期。

    在器件发布时将提供 RoHS。

    有关更多信息、请参阅本文档: AN-2029 操作和处理建议(修订版 H)