This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:连接变压器初级侧和次级侧的电阻器和电容器

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647965/dp83867ir-resistors-and-capacitors-connecting-the-primary-and-secondary-sides-of-the-transformer

器件型号: DP83867IR

大家好!


我有关于 DP83867IR 的外围电路元件的问题。

我查看了[DP83867 原理图检查清单]中连接变压器初级侧和次级侧的电阻器和电容器。

它列出了 1Mohm 和 4700pF。 您能告诉我电阻器所需的额定功率和电容的额定电压吗?

另外、如果我还需要考虑其他问题、请告诉我。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    您是否参考原理图检查清单中列出的接地焊盘连接?

    我可以检查一下我们是否对该电阻器和电容器有进一步的建议、并会尽快答复您。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg-San:

    感谢您的支持。
    我询问了一个有关该电容器和电阻器的问题。
    我期待着你的答复。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    应根据数据表中提供的变压器额定值来确定电容器和电阻器额定值。  

    对于变压器的 1.5k Vrms 额定值、电容器和电阻器相应的必要直流额定值约为 2kV。  

    此致、

    GREG