This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXE8116:TXE8116 菊花链示例

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TXE8116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1649590/txe8116-txe8116-daisy-chain-example

部件号: TXE8116

我想对 TXE8116 的菊花链格式进行一些说明。  我们计划将其中 5 个分成一个链、图 7-4 似乎混合了 16 位(标头和地址)字段和 8 位(数据)字段。  要在 5 个链上执行软(器件)复位、我是否应该发送以下序列? (MSB 在前、整个 17 字节序列的单个 CS 周期)
0x40 0x05 0x5 0x1A 0x00 0x1A 0x00 0x1A 0x00 0x1A 0x00 0x1A 0x00 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01
(2 字节标头、5 x 2 字节寻址、5 x 1 字节数据)
如果我有这个正确的,那么我认为我是在良好的状态,所有的通信,我们需要做.
提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    您是否有机会查看本应用手册: 使用 TXE81xx-Q1 GPIO 扩展器实现 SPI 菊花链连接。

    应用手册在一个链中使用 4 个器件、但它应该可以帮助您开始实现菊花链。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很好的文档、我们可以将它链接到产品吗?  它不会显示在器件的技术文档中。
    https://www.ti.com/product/TXE8116#tech-docs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    我会要求我们的营销团队将此文档附加到我们所有的 TXE 产品中。 感谢您让我们了解!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    我与我们的营销团队进行了交谈、他们将在下周发布 SPI Daisy Chain 应用手册。 谢谢!

    此致、

    Josh