Other Parts Discussed in Thread: TXE8116
部件号: TXE8116
我想对 TXE8116 的菊花链格式进行一些说明。 我们计划将其中 5 个分成一个链、图 7-4 似乎混合了 16 位(标头和地址)字段和 8 位(数据)字段。 要在 5 个链上执行软(器件)复位、我是否应该发送以下序列? (MSB 在前、整个 17 字节序列的单个 CS 周期)
0x40 0x05 0x5 0x1A 0x00 0x1A 0x00 0x1A 0x00 0x1A 0x00 0x1A 0x00 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01
(2 字节标头、5 x 2 字节寻址、5 x 1 字节数据)
如果我有这个正确的,那么我认为我是在良好的状态,所有的通信,我们需要做.
提前感谢!