This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8575C:有关开漏输出被拉至 VCC 的问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8575C, TCAL6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1650254/pcf8575c-issue-regarding-the-open-drain-outputs-pulled-to-vcc

部件号: PCF8575C
主题: TCAL6416 中讨论的其他器件

我使用 PCF8575C GPIO 作为开漏输出。 IC 的 VCC 电源轨和外部上拉电阻轨来自不同的 3.3V 电源域。 尽管两个电源轨处于相同的电压电平、但它们可能不能同时上电、并且它们之间可能存在一些启动延迟。 您能否确认这种情况对器件是否安全、尤其是当 GPIO 引脚在 VCC 仍关闭时被拉高时、以及是否存在反向供电或闩锁的风险?
如果存在任何问题、您可以建议使用任何其他支持上述要求的替代 IC。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nanje:

    该器件似乎未实现真正的容限电压 IO。 如果 VCC = 0V 且向 I/O 施加 3.3V 电压、则 I 假设器件不支持这种情况。  

    您是否可以考虑使用具有双电源轨的 TCAL6416 等器件?  

    此致、

    Tyler