Other Parts Discussed in Thread: PCF8575C, TCAL6416
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: PCF8575C
主题: TCAL6416 中讨论的其他器件
我使用 PCF8575C GPIO 作为开漏输出。 IC 的 VCC 电源轨和外部上拉电阻轨来自不同的 3.3V 电源域。 尽管两个电源轨处于相同的电压电平、但它们可能不能同时上电、并且它们之间可能存在一些启动延迟。 您能否确认这种情况对器件是否安全、尤其是当 GPIO 引脚在 VCC 仍关闭时被拉高时、以及是否存在反向供电或闩锁的风险?
如果存在任何问题、您可以建议使用任何其他支持上述要求的替代 IC。