This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0302:用于改善 HD-SDI 信号上升/下降时间和 IC 基准的架构

Guru**** 2920290 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0302, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647095/lmh0302-architecture-for-improving-hd-sdi-signal-rise-fall-times-and-ic-reference

器件型号: LMH0302
主题中讨论的其他器件: LMH0397

您好:

我们有一种军事应用、其中 HD-SDI 信号上升和下降时间不符合 SMPE292M 标准。 我们没有抖动问题。 我们希望设计一个 PCB 来缩短上升/下降时间。 现在根据字幕,我们有两种方法来“重塑“信号:重新调整或均衡(或两者都是?)。 我们没有板载 FPGA 或 UCS、我们正在尝试尽可能保持其基本配置。 通过查看德州仪器 (TI) 的数据表、有许多可能适合该工作的 P/N。 您是否有建议的架构(重新规划和/或均衡?) 您可以告诉我们相关的 IC 参考、应用手册吗? THX

Serge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serge:

    可考虑将 LMH0302 用于 SMPTE292M。 它具有可编程输出压摆率控制、应能确定上升/下降时间。  

    您是从差分对驱动到 BNC 吗? LMH0302 适合此类应用、但我可以根据系统需求寻找替代方案。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shane、

    然后 x 作为答案。 没有、我们有一个 SDI 同轴电缆、没有/SDI。 对于输出也是如此、我们需要 SDO no /SDO。 所以、我计划将/SDI 连接到类似的设备:

    有什么想法吗? 此外、应使用什么来端接/SDO 引脚?

    THX

    Serge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serge:

    由于该实现 需要 50 Ω 输入、因此可能无法与 LMH0302 配合使用。 您似乎是从一个 75 欧姆的接收器变成一个 75 欧姆的输出(如果我错了,请纠正我)。 我们有可以实现以下目标的 LMH0397:

    此器件支持 SMPTE292、因此应该可以在该应用中使用。 请注意、我将在今天下班后离开、直到下周的星期三、因此我团队中的其他人可能会跟进此主题。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shane、

    我们确实有 75 Ω 单端输入、我们需要单端 SDO 75 Ω 输出。 使用 LMH0397、我们必须将什么终端应用于 未使用的 OUT0+、OUT0-和 IN0+、IN0-?

    我们不打算使用任何微控制器、因此我们将无法在 SPI 或 I2C 模式下写入寄存器。 您能否确认使用外部上拉或下拉电阻足以配置器件并确保运行:

    最后、由于我们只是希望缩短输入眼图的上升时间(无需谈到抖动)、您能否确认此运行模式是合适的模式:

    “正常运行、启用 SDI_IO 电缆均衡器、启用时钟恢复器“(EQ/CD_SEL=低电平且 OUT_CTRL=F)?

    THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serge:

    使用 LMH0397 、我们必须对未使用的 OUT0+、OUT0-和 IN0+、IN0-应用什么终端?

    您可以 与此 E2E 类似将这些引脚保持悬空、但 作为预防措施、我建议放置电阻器选项、以 50 欧姆将每个引脚端接至 GND。

    您能否确认使用外部上拉或下拉电阻足以配置器件并确保运行:

    是的、您可以通过电阻器搭接来配置器件。 寄存器访问是可选的。

    您能否确认此操作模式是正确的:

    您需要使用 EQ 模式将数据从 SDI_IO 获取到 SDI_OUT 引脚:

    此外、您还需要通过输出将 SDI_OUT_SEL 设置为低电平来启用线路侧环路:

    对于 OUT_CTRL、我建议从悬空设置 (F) 开始。 这将在器件上启用电缆均衡器和时钟恢复器。 作为预防措施、我还建议保留选项、以便在需要时通过电阻器将该引脚拉高或拉低。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shane Slight smile

    感谢您的宝贵支持、您回答了我所有的问题。 也可能将该线程名称更改为 LMH0397!

    Serge