Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261-Q1, TUSB9261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TUSB9261
您好:
我想 在不使用外部 SPI 闪存的情况下使用 TUSB9261-Q1、使用数据表中所述的 HID 引导加载程序、从 Linux 主机通过 USB 将固件直接加载到芯片的内部 RAM 中。
两个问题:
- 您能 通过 E2E PM 向我发送 Linux 闪存工具吗?
- Linux(或 Windows SLLC414)Flashburger 是否公开 HID 下载报告的“下载到 RAM“选项、从而允许固件 (SLLC416) 从内部 RAM 运行、而无需板上任何 SPI 闪存? 如果是、如何选择? 如果否、是否有示例代码显示如何发出带有 RAM 标志的 HID“准备下载“报告并随后批量传输到端点 2?