This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261-Q1:Linux 工具、用于通过 USB HID 将固件直接加载到内部 RAM(板载无 SPI 闪存)

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261-Q1, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1642306/tusb9261-tusb9261-q1-linux-tool-to-load-firmware-directly-to-internal-ram-via-usb-hid-no-spi-flash-on-board

器件型号: TUSB9261

您好:

我想 在不使用外部 SPI 闪存的情况下使用 TUSB9261-Q1、使用数据表中所述的 HID 引导加载程序、从 Linux 主机通过 USB 将固件直接加载到芯片的内部 RAM 中。

两个问题:

  1. 您能 通过 E2E PM 向我发送 Linux 闪存工具吗?
  2. Linux(或 Windows SLLC414)Flashburger 是否公开 HID 下载报告的“下载到 RAM“选项、从而允许固件 (SLLC416) 从内部 RAM 运行、而无需板上任何 SPI 闪存? 如果是、如何选择? 如果否、是否有示例代码显示如何发出带有 RAM 标志的 HID“准备下载“报告并随后批量传输到端点 2?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yannick:

    您能 通过 E2E PM 向我发送 Linux Flashburger 工具吗?

    请接受我的 E2E 朋友申请、我可以将其发送过来。

    Linux(或 Windows SLLC414)闪存刻录机是否公开 HID 下载报告的“下载到 RAM“选项、从而允许固件 (SLLC416) 从内部 RAM 运行、而无需板上任何 SPI 闪存? 如果是、如何选择? 如果否、是否有示例代码显示如何发出带有 RAM 标志的 HID“准备下载“报告并随后批量传输到端点 2?

    此 Linux 和 Windows 闪存器无法“下载到 RAM“。 如果未使用 SPI 闪存、则每次器件复位时、都需要在启动时刷写 TUSB9261。 TUSB9261 在刷写时不保存.bin/.hex、通常需要 SPI 闪存来保存这些文件、并在启动时刷写 TUSB9261。

    您是否有任何理由避免使用 SPI 闪存?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan