This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:确认 1044A 问题

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1650625/tcan1044a-q1-confirming-1044a-questions

器件型号: TCAN1044A-Q1

尊敬的专家:  

它在 14V 供电控制器中使用 TCAN1044AVDRBRQ1 CAN 收发器。 但是、与我们系统通信的某些外部器件可能由 28V 电源供电。 因此、我们想确认有关 28V 系统的几个问题:  
 
1.如果 CANH 短接至 28V 电源、CAN 通信是否仍正常工作?
数据表指定的共模电压 (VCM) 范围为±12V。   
2.如果 CANH 和 CANL 都短接至 30.3V 电源、收发器是否会损坏?
数据表列出了最大差分电压容差为 45V。 IO±58V。  
3.如果 CANH 和 CANL 都短接至 30.3V 电源。 收发器是否会损坏?
4.如果 CANH 和 CANL 分别短接至地和 30.3V、则对外部共模扼流圈的过流能力和端接电阻的额定功率提出了更高的要求。 您是否对这些组件有任何推荐的规格或参数?

此致、

张弗雷迪  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredy、

    1.是的、如果 CANH 和 CANL 之间有足够的差分。 但请注意、这应该是一个故障、控制器 可能被配置为处理故障通信。 即、±12V 共模规格应参考合规信号的建议工作范围、并且器件可能会在某些故障场景下继续运行、具体取决于系统级稳健性 、例如拓扑、端接、接地、电缆特性等 因此、 应将 CAN 控制器配置为处理潜在的通信故障(例如使用总线关断恢复机制)。

    2 和 3。 请注意、 根据绝对最大额定值、IO 应为 6V、VBUS 应为 58V。但是、只有在超过绝对最大额定值时、损坏才常见。 即、总线引脚支持高故障电压容差(高达指定的总线故障保护限值)。 由于 CANH 和 CANL 均处于大致相同的电势、因此差分电压会保持在 0V 附近并在数据表的限值范围内。  但是、应注意电缆电感、共模扼流圈和瞬态事件等系统寄生效应、因为它们可能会产生超过绝对最大额定值的过冲或振铃。 请参阅此 应用手册。 可进一步验证在其系统环境中观察到的峰值电压。

    4. IOS 规格仍应相同、即、过流能力应受 IOS 规格的限制、并可使用。 例如、 P = I^2 * R =(57.5mA)^2 *(60 Ω)= 0.1984W(然后可以使用额定功率为≥0.25W 的元件)、其中 57.5mA 是两个终端上 115mA 最大显性总线故障电流分割的一半。 对于 CMC、符合汽车标准的扼流圈应该就足够了、在这种情况下、饱和电流应该已经超过可能的 IO 电流、这一点很好。谢谢。

    此致、

    Michael。