This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:XI 1.5V

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1652783/tusb4041i-q1-xi-1-5v

器件型号: TUSB4041I-Q1

尊敬的团队:

CC 客户、

数据表规定了 XI 晶体振荡器输入的 1.8V 振幅摆幅要求、但我们的实际测量结果显示最大值仅为 1.5V。 这是否会带来任何潜在风险? 在上下文中、客户到目前为止在实际使用中没有遇到任何问题

1147.jpeg1142.jpeg

此致、

天空中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky:

    1.5V 摆幅完全在输入阈值范围内、不应造成问题。