This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:关于 REFCLK

Guru**** 2919950 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1651040/sn65dsi83-q1-regarding-the-refclk

器件型号: SN65DSI83-Q1

尊敬的团队:

由于 LCD 侧频率范围为 23–27MHz(典型值 25MHz)、因此我们计划在 25MHz 的下限使用 LVDS 像素时钟。
我们打算将 25MHz 外部晶体连接至`reFCLK`。 我有两个问题: — 是否可以在下限操作? 如果存在任何可能的风险、请告诉我。 -如果晶体频率因温度影响或其他因素而达到 25MHz ,会对操作产生什么影响? 此外、最好将`reΩ FCLK`连接到`GND`吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果 REFCLK 用作 LVDS 源、则应将其连接到振荡器、而不是晶体。

    REFCLK 的频率将取决于 LVDS 时钟频率。 基于显示屏像素时钟速率的 LVDS 时钟频率应是 REFCLK 频率的倍数。

    例如、如果使用的 LVDS 时钟频率为 75MHz、则可以使用 25MHz 处的 REFCLK、同时将 REFCLK_multiplier 字段设置为乘以 3。

    如果满足数据表中提到的时钟抖动规格和其他规格、则可以使用 25MHz REFCLK。

    或者、DSI 时钟也可以用作 LVDS 时钟源。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:

    感谢您的答复。 您是对的 — 连接到`reFCLK`的器件应该是振荡器、而不是晶体。 25MHz 的下限是否基于振荡器的容差包含在规格中? 如果使用典型的 25MHz 振荡器、如果实际频率由于容差而降至 25MHz 以下、是否会出现任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于器件规格仅针对 25MHz REFCLK 进行了验证、因此数据表要求使用的振荡器不应低于该限制。 但是、25MHz 作为最小下限值包含在规格中、低于该值不在规格范围内。

    您的显示屏使用的 LVDS 和像素时钟速率是多少?

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    我会回答这个问题。

    • 像素时钟: 23–27MHz、典型值 25MHz
    • LVDS 通道速率: 161Mbps 至 189Mbps /通道、典型值 175Mbps/通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在这种情况下、应该可以使用 25MHz REFCLK、但他们也可以使用最高达 27MHz 的更高版本、只要满足数据表 REFCLK 规格、这由您自行决定。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据 LCD 规格、可以使用 25MHz、因为所需的范围是 23–25MHz。 但是、SN65DSI83-Q1 在 25MHz 下方无法使用、因此我知道、在选择时应考虑到该约束条件。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [引述 userid=“661413“ url=“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1651040/sn65dsi83-q1-regarding-the-refclk/6368727
    • 像素时钟: 23–27MHz、典型值 25MHz
    • LVDS 通道速率: 161Mbps 至 189Mbps /通道、典型值 175Mbps/通道
    [/报价]


    由于您之前提到像素时钟速率为 23 - 27MHz、因此请检查它是否只支持 23 - 25MHz 或 23 - 27MHz。


    LVDS 时钟源替代:DSI 时钟

    此外、我想提一下、除了外部 REFCLK 外、您还可以使用 DSI 时钟通道作为 LVDS 时钟源。

    只要 DSI 时钟速率也在数据表规格范围内、这可能是代替外部 REFCLK 的潜在替代方案。  对于 MIPI D-PHY 时钟、HS 连续模式、通过使 HS_CLK_SRC = 1 来设置该位

    DSI 时钟输入频率必须介于 40 - 500MHz 之间、 DSI_CLK_DIVIDER 字段用于对 DSI 时钟速率进行分频、以获得像素时钟或 LVDS 时钟速率。

    例如、使用 150MHz DSI 时钟时、分频器可以设置为 6 以输出 150/6 = 25MHz LVDS 时钟速率。

    此致、
    Ikram