请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DS90UB947-Q1
您好:
我正在调试一个具有严格时序要求的显示器。 目前、只有背光打开、但不显示图像。
1.读取 ub947 的状态,我检测到稳定的 PCLK 信号。 读取 ub948 的分辨率反馈寄存器会显示正确的值 (1920x720)。
2.使用外部时钟和内部时序配置 ub947 生成图像时,屏幕正常显示。
3.配置 ub947 以使用外部时钟和外部时序生成图像时、仅打开背光、不显示图像。
4.我测试了另一个不同规格的显示器,其时间与当前的非显示屏幕兼容,并且工作正常。
在 SoC 方面、我配置了显示的典型时序值。 我想知道此问题是否由 ub947 解析的时序参数中的时序偏差引起?