This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:DS90UB947-Q1 显示失败

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1651411/ds90ub947-q1-ds90ub947-q1-display-fail

器件型号: DS90UB947-Q1

   
您好:

  我正在调试一个具有严格时序要求的显示器。 目前、只有背光打开、但不显示图像。

  1.读取 ub947 的状态,我检测到稳定的 PCLK 信号。 读取 ub948 的分辨率反馈寄存器会显示正确的值 (1920x720)。
  2.使用外部时钟和内部时序配置 ub947 生成图像时,屏幕正常显示。
  3.配置 ub947 以使用外部时钟和外部时序生成图像时、仅打开背光、不显示图像。
  4.我测试了另一个不同规格的显示器,其时间与当前的非显示屏幕兼容,并且工作正常。

  在 SoC 方面、我配置了显示的典型时序值。 我想知道此问题是否由 ub947 解析的时序参数中的时序偏差引起?lcd_timing.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很高兴在这方面提供支持。

    根据迄今提供的信息、鉴于内部时序已通过、这似乎可能是由外部时序引起的。 外部时序源在 VS 和/或 DE 时序中可能有一些当前面板无法接受的轻微偏差(因为规格表没有水平或垂直消隐的最小/最大值)。

    当您测试不同的显示器时、该显示器是否具有水平和/或垂直空白变化的容差?

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 已确认问题在于外部视频源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很高兴听到这个消息。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    尼古拉