部件号: TDES960
我们目前正在使用 DS90UB960 解串器、搭配在嵌入式 Jetson Xavier NX 环境中运行的 DS90UB953 串行器。
我们需要验证物理信号完整性。 您能否分享此特定 UB960 + UB953 FPD-Link III 组合的链路裕度分析 (MAP) 脚本? 这将帮助我们评估定制电路板上的链路裕量。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号: TDES960
我们目前正在使用 DS90UB960 解串器、搭配在嵌入式 Jetson Xavier NX 环境中运行的 DS90UB953 串行器。
我们需要验证物理信号完整性。 您能否分享此特定 UB960 + UB953 FPD-Link III 组合的链路裕度分析 (MAP) 脚本? 这将帮助我们评估定制电路板上的链路裕量。
尊敬的 Kanna:
下面是 960/953 的映射脚本。
e2e.ti.com/.../ub960_5F00_margin_5F00_analysis_5F00_script.zip
此致、
Lucas
尊敬的 Kanna:
MAP 有助于诊断眼图的条件和分析系统内的裕度。 以下 2 个文档详细介绍了如何使用该工具。
e2e.ti.com/.../snlu243_5F00_MAP_5F00_tool_5F00_users_5F00_guide.pdf
e2e.ti.com/.../snla301_5F00_map_5F00_strobe_5F00_positions_5F00_954_5F00_960.pdf
BIST(内置自检)是一项功能、可用于测试高速串行链路和反向通道以及检查是否存在错误。 数据表中提供了有关 BIST 的更多信息。
另一个选项是在串行器上启用模式生成功能、并监测寄存器 0x7A/0x7B 中解串器上的 CSI-2 视频错误。
此致、
Lucas