This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES960:DS90UB960 &DS90UB953:请求链路裕度分析脚本

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1648093/tdes960-ds90ub960-ds90ub953-request-for-link-margin-analysis-script

部件号: TDES960

我们目前正在使用 DS90UB960 解串器、搭配在嵌入式 Jetson Xavier NX 环境中运行的 DS90UB953 串行器。

我们需要验证物理信号完整性。 您能否分享此特定 UB960 + UB953 FPD-Link III 组合的链路裕度分析 (MAP) 脚本? 这将帮助我们评估定制电路板上的链路裕量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanna:

    下面是 960/953 的映射脚本。

    e2e.ti.com/.../ub960_5F00_margin_5F00_analysis_5F00_script.zip

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas Wolter、

    感谢您分享该脚本。

    我查看了链路裕量脚本。 通过/未通过标准看起来很大程度上依赖于 I2C 通信和基本锁定状态。 由于 FPD-Link 反向通道的工作频率比正向通道低得多、因此我担心验证 I2C 锁定不能保证我们的 MIPI 视频有效载荷不会出现位错误。 是否有任何其他工具或脚本可用于验证 MIPI 正向通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanna:

    MAP 有助于诊断眼图的条件和分析系统内的裕度。 以下 2 个文档详细介绍了如何使用该工具。

    e2e.ti.com/.../snlu243_5F00_MAP_5F00_tool_5F00_users_5F00_guide.pdf

    e2e.ti.com/.../snla301_5F00_map_5F00_strobe_5F00_positions_5F00_954_5F00_960.pdf

    BIST(内置自检)是一项功能、可用于测试高速串行链路和反向通道以及检查是否存在错误。 数据表中提供了有关 BIST 的更多信息。

    另一个选项是在串行器上启用模式生成功能、并监测寄存器 0x7A/0x7B 中解串器上的 CSI-2 视频错误。

    此致、

    Lucas