This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:ALP 抛出导入错误:没有名为 cFraction 错误的模块

Guru**** 2917260 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1651033/ds90ub947-q1-alp-throw-importerror-no-module-named-cfraction-error

器件型号: DS90UB947-Q1
主题中讨论的其他器件: ALP

亲爱的朋友

我们的平台是 DS90UB947。 请帮助修复 ALP 错误“ImportError: no module namedimage.pngcFraction“

image.png

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建伟:

    您是否尝试为 98x 产品生成脚本? 如果是、您需要下载 ALP 配置文件以避免该错误。 如果您尝试启动 947/948、则不需要使用 98x 脚本生成工具。

    此致、

    Gil Abarca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gil:

    感谢您的帮助。

    ------------------------

    此致