Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1
器件型号: TCAN1044A-Q1
嗨、T.I.!
TCAN1044A-Q1 CAN FD 收发器要求物理层可处理以下速度:
–SAE J2284-3:适用于汽车应用的 500kbps 高速 CAN (HSC)
–SAE J2284-4:适用于汽车应用的 500kbps 高速 CAN (HSC)、CAN FD 数据速率为 2Mbps
–SAE J2284-5:适用于汽车应用的 500kbps 高速 CAN (HSC)、CAN FD 数据速率为 5Mbps
(数据表中第 14 页的第 8.1 节:)
TCAN1044A-Q1 具有待机模式和故障保护功能的汽车级 CAN FD 收发器数据表(修订版 D)
1Mbps 速度如何? 这是没有提到的。 它是否也与 1Mbps 兼容?
或者、 SAE J2284-4 2Mbps 标准中也包含该规范吗?
(我们有一条较长的 CAN 总线、其中 2Mbps 未完全通过眼图测试、500k 可减慢速度)