This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044A-Q1 是否也与 1Mbps CAN-FD 兼容?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1651210/tcan1044a-q1-is-tcan1044a-q1-also-1mbps-can-fd-compatible

器件型号: TCAN1044A-Q1

嗨、T.I.!

TCAN1044A-Q1 CAN FD 收发器要求物理层可处理以下速度:
–SAE J2284-3:适用于汽车应用的 500kbps 高速 CAN (HSC)
–SAE J2284-4:适用于汽车应用的 500kbps 高速 CAN (HSC)、CAN FD 数据速率为 2Mbps
–SAE J2284-5:适用于汽车应用的 500kbps 高速 CAN (HSC)、CAN FD 数据速率为 5Mbps
(数据表中第 14 页的第 8.1 节:)  
TCAN1044A-Q1 具有待机模式和故障保护功能的汽车级 CAN FD 收发器数据表(修订版 D)

1Mbps 速度如何? 这是没有提到的。 它是否也与 1Mbps 兼容?
或者、 SAE J2284-4 2Mbps 标准中也包含该规范吗?
(我们有一条较长的 CAN 总线、其中 2Mbps 未完全通过眼图测试、500k 可减慢速度)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lars:

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    是、TCAN1044A 和任何其他 CAN FD 收发器支持 1Mbps。 我们专门在 500kbps、2Mbps 和 5Mbps 下进行测试和验证、这就是为什么要调用该接口。 但两者之间的任何数据速率也都是受支持的。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的快速回答。 我猜是这样、但最好仔细检查一下。

    谨致问候/拉尔斯