This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5815:LP5815:无法从某些寄存器读回预期值

Guru**** 2923340 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1650771/lp5815-lp5815-unable-to-read-back-expected-values-from-some-registers

器件型号: LP5815

大家好:

我 I²C 使用 LP5815 具有即时闪烁和自动动画控制功能的 3 通道 I ² C 接口 RGB LED 驱动器。

我正在通过 I²C I ² C 接口执行寄存器读取和写入操作。 有些寄存器可以正确写入和读回、而对于某些寄存器、读回值与写入的值不匹配。

我已经验证了 μ I²C 通信、并在写入和读取操作之间添加了适当的延迟。 但我仍观察到、某些寄存器的行为不一致。

有人能否说明对特定寄存器进行写入是否有任何特殊要求、例如初始化序列、工作模式、寄存器访问限制或时序注意事项?

如有任何建议或指导、将非常感谢。

1.jpg

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kale:

    很高兴知道它已经解决了。 感谢您的反馈!

    BRS

    卢西亚