Other Parts Discussed in Thread: LP5815
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LP5815
大家好:
我 I²C 使用 LP5815 具有即时闪烁和自动动画控制功能的 3 通道 I ² C 接口 RGB LED 驱动器。
我正在通过 I²C I ² C 接口执行寄存器读取和写入操作。 有些寄存器可以正确写入和读回、而对于某些寄存器、读回值与写入的值不匹配。
我已经验证了 μ I²C 通信、并在写入和读取操作之间添加了适当的延迟。 但我仍观察到、某些寄存器的行为不一致。
有人能否说明对特定寄存器进行写入是否有任何特殊要求、例如初始化序列、工作模式、寄存器访问限制或时序注意事项?
如有任何建议或指导、将非常感谢。


谢谢你。