This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:查看原理图

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1637984/ds160pt801-review-the-schematic

器件型号: DS160PT801

尊敬的先生:

您能帮助查看原理图并提供建议或意见吗?
非常感谢您的支持。

原理图: ds160pt801、带 FIBER.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:  

    我将在本周结束前回顾。

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    请参阅我的回复:  

    1.  

    对于所有配置 (strap)、使用建议的电阻器进行上拉和下拉。 不要将搭接引脚直接连接到电源或 GND。  

    2. PCIe 通道:  

    •  交流耦合一次:正常
    • B 通道上的下行 (FPGA->GF)、通道上的上行 (GF ->FPGA):确定

    3.请确保电源轨可支持数据表第 12 页中列出的最大电流消耗。

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您还能查看布局文件 并提供您的意见吗?

    非常感谢您的支持。

    带有光纤布局文件的 ds160pt801:e2e.ti.com/.../ds160pt801-with-FIBER_5F00_0508a.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    我得到了星期四的回复。

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    请参阅我的评论:
    -我们建议交流耦合电容器下的接地空洞为~2 层。 这有助于补偿电容器焊盘引起的阻抗变化。
    -确保所有高速布线的阻抗匹配到 85 欧姆。 第 INT5 层的高速布线阻抗是否受控? 我在上面和下面看不到参考平面。  

    -确保过孔背钻。

    -我们建议采用 10/20/40 钻头/垫/防垫规则的 VIA 反垫。  

    -请在 5mil 内匹配所有 P 和 N 差分对。 目前情况并非如此。 例如:D9_reimper_PER0+= 2364mil、 D9_reimper_PER0-= 2334mil

    验证阻焊层和焊锡膏模式是否遵循 DS160PT801 数据表第 55-56 页上的示例

    有关更详细的指导、请参阅我们的高速 PCB 布局应用手册。  https://www.ti.com/lit/an/snla426/snla426.pdf

    此致、

    Charles  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    客户已根据您之前的评论更新了布局文件。 您能再回顾一下吗?
    感谢您的帮助。

    带光纤布局文件的 ds160pt801:0521a:e2e.ti.com/.../ICRTA1_5F00_PCIE_5F00_FIBERKVM_5F00_RX_5F00_0521a.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    我将在 Day End of Day Next 星期二进行回顾。  

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:  

    1.对内长度匹配看起来正常。 这是我检查的内容:  

    D9_CF/FIB_PER0 +/-:1490.26 / 1491.63

    D9_CF_PER3+/-:1483.16 / 1487.92

    D9_Retimer_PER3 +/-:2314.46 / 2309.98

    D9_PCIE_FPGA_PET0+/-:2357.58/2355.2

    2.建议在交流耦合电容器下方留出空隙。 我看没有实现这一点。  

    此致、

    Charles