This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN11623-Q1:如何控制 TCAN11623-Q1 从正常模式到睡眠模式?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN11623-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1653018/tcan11623-q1-how-is-tcan11623-q1-controlled-from-normal-mode-to-sleep-mode

器件型号: TCAN11623-Q1

尊敬的团队:

TCAN11623-Q1 如何从正常模式控制到睡眠模式?

当前情况是、当您要关闭电源时、可以单独控制 nSLP 低电平。 有时您可以成功控制电源关闭、有时则无法控制。

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    它无法直接从正常模式更改为睡眠模式。 如状态图所示、上电后您需要将 nSLP 拉高以从复位→待机→正常模式进入、每当您需要器件进入睡眠模式时、您需要将 nSLP 拉低> t_SLP 以 从正常→待机→睡眠模式进入。 也就是说、nSLP 需要在上电后的某个时刻处于高电平。 另请注意、nSLP 在内部下拉、因此如果此引脚在上电后悬空、将保持复位模式。