Other Parts Discussed in Thread: LMH1297
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: LMH1297
尊敬的 TI 支持团队:
我们希望此消息能为您提供帮助。
我们目前正在使用 LMH1297 设计产品。 作为我们开发和验证活动的一部分、我们希望评估 12G‑SDI 接口的回波损耗特性。 但是、我们很遗憾地通知您、我们无法使用必要的测量设备和环境进行内部评估。
我们已经调查了租用合适的网络分析仪的可能性、但遗憾的是、我们无法通过可用的租赁服务提供商找到能够支持此测量的仪器。 因此、我们目前在进行这项评估时遇到困难。
在这方面、我们非常感谢你就以下几点提供指导:
- TI 是否提供访问日本境内可能支持此类测量的实验室设施的权限
- 是否有任何推荐的合作伙伴实验室、第三方测量服务或评估资源可用
- TI 建议使用 LMH1297 评估 12G‑SDI 应用回波损耗的任何替代方法或最佳实践、尤其是在测量能力有限的环境中
我们衷心感谢您的支持和指导。 您可以提供的任何帮助或建议对我们非常有帮助。
非常感谢您抽出宝贵的时间给予我们大力支持。
此致、
KATO
NTT 创新设备、