This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:测量或评估环境

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1653465/lmh1297-measurement-or-evaluate-environment

部件号: LMH1297

尊敬的 TI 支持团队:

我们希望此消息能为您提供帮助。

我们目前正在使用 LMH1297 设计产品。 作为我们开发和验证活动的一部分、我们希望评估 12G‑SDI 接口的回波损耗特性。 但是、我们很遗憾地通知您、我们无法使用必要的测量设备和环境进行内部评估。

我们已经调查了租用合适的网络分析仪的可能性、但遗憾的是、我们无法通过可用的租赁服务提供商找到能够支持此测量的仪器。 因此、我们目前在进行这项评估时遇到困难。

在这方面、我们非常感谢你就以下几点提供指导:

  • TI 是否提供访问日本境内可能支持此类测量的实验室设施的权限
  • 是否有任何推荐的合作伙伴实验室、第三方测量服务或评估资源可用
  • TI 建议使用 LMH1297 评估 12G‑SDI 应用回波损耗的任何替代方法或最佳实践、尤其是在测量能力有限的环境中

我们衷心感谢您的支持和指导。 您可以提供的任何帮助或建议对我们非常有帮助。

非常感谢您抽出宝贵的时间给予我们大力支持。

此致、
KATO
NTT 创新设备、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San

    遗憾的是  、TI 在日本没有能够支持此类测量的实验室设施。 有关第三方测量服务、您能否联系 Granite River Labs (https://www.granitreiverlabs.com/en-us/)?)我知道他们在日本有一个实验室和中国台湾、但请检查并查看他们是否具有高带宽 VNA 来支持此测量。

    谢谢

    David