This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:电平转换串扰和无法拉至地

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1652745/lsf0102-level-shifting-crosstalk-and-failure-to-pull-to-ground

部件号: LSF0102

当使用 LSF0102 将电平从 3.3V 转换到 1.8V 时、我获得的输出信号是两个独立输入的某种叠加。 这出现在两行上、输入为黄色和绿色、输出数据为红色(应等于黄色)。

此外、当被拉至低电平时、信号似乎具有类似响应的电容器充电、即使我增大/减小上拉电阻器、这也不会改变。

有任何关于如何解决这两个问题的想法? 我已经从系统中移除了所有其他元件、当电平转换器自行移除时、问题仍然存在。

下面列出了该设计的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    似乎您的设计原理图未在此论坛中成功上传。 您能否将原理图重新上传到此论坛主题、以便我们能够审查电路并更好地支持此问题?

    此外、对于波形捕获、您是否还能包含 EN 引脚信号?  这将帮助我们更好地了解测试过程中的器件运行条件。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的答复。 这是重新上传的原理图

    一张图片有一些切口、但没有任何电路缺失。 根据数据表中的建议、使能引脚与 VDDB 相关、因此尚未掌握相关数据、不过现在可以尝试获取。

    Samuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    红色 SDA 输出应跟随黄色 SDA 输入、转换后的高电平为 1.8V。由于红色波形显示绿色 SCL 信号的分量、因此问题可能不仅仅是上拉尺寸。 我建议 SDA 输出节点悬空、连接错误、或者 LSF0102 未正确偏置。

    请验证 LSF0102 偏置连接。 VrefA 应连接到 1.8V 电源轨。 VrefB 应连接到 EN、VrefB/EN 节点应通过 200kΩ 上拉至 3.3V 电源轨。 确保 VrefA 处的电压 为 1.8V、 VrefB/ EN 节点为 3.3V。 A1/A2应位于 1.8V 侧、B1/B2 应位于 3.3V 侧。

    另外还要检查 SDA/SCL 短路、交换的 A/B 通道以及符号到封装映射不正确。 无源 FET 转换器应该出现 RC 形状的上升沿、但 SDA 输出上出现的 SCL 元件不应该出现、这表明存在连接或偏置问题。

    此致

    Brian