Other Parts Discussed in Thread: LSF0102
部件号: LSF0102

当使用 LSF0102 将电平从 3.3V 转换到 1.8V 时、我获得的输出信号是两个独立输入的某种叠加。 这出现在两行上、输入为黄色和绿色、输出数据为红色(应等于黄色)。
此外、当被拉至低电平时、信号似乎具有类似响应的电容器充电、即使我增大/减小上拉电阻器、这也不会改变。
有任何关于如何解决这两个问题的想法? 我已经从系统中移除了所有其他元件、当电平转换器自行移除时、问题仍然存在。
下面列出了该设计的原理图