This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD11:适用于热插拔应用的无干扰上电和断电保护

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1653202/sn65hvd11-glitch-free-power-up-and-power-down-protection-for-hot-plugging-applications

部件号: SN65HVD11

尊敬的先生、女士、

对于 SN65HVD11 元件、数据表提到了针对热插拔应用的上电和断电期间的干扰保护功能。 您能否向我提供有关如何实施保护的更多技术细节?

从数据表中可以看出、A 和 B 引脚受 16V 二极管保护。

我们使用该元件已经很长时间、在许多电路板基准上都没有问题、但自 2025 年 3 月以来、一些元件在最终测试期间存在缺陷。 它们不会短路、但如果我们更换设备、产品将再次正常工作。

我们会考虑与 A 和 B 对热插拔相关的问题。 在过去两年中、您是否对这些参考的生产方法进行了任何更改? 在这些信号上、除了元件的固有保护之外、我们没有其他保护功能。

这对您来说是一个已知问题吗?

以及我们如何检查接口 A 和 B 是否默认? (阻抗测量?)

此致

M. R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M. R:

    我们还没有看到这样的东西。 超出 ESD 等级是我们看到的一个常见问题、它会在封测期间损坏收发器、因此如果这是根本原因、我不会感到惊讶。  

    自 2025 年 3 月起、一些组件在最终测试期间存在缺陷

    请分享更多故障详细信息:

    • 您能否分享通过和失败商品的顶部标记图像?
    • 您能否为通过和失败的情况提供 D、R 和 A-B 差分数学轨迹的示波器波形?
    • 您还可以测量 A 和 B 引脚到 GND 的引脚阻抗吗? 对于合格/失败的场景、您可以在驱动器被禁用以及驱动器启用且 D= HIGH 和 D= LOW 时测量阻抗。  
    • 更换设备时、是旧设备(2 年前)还是新设备(最近购买)通过了测试? 但是、在过去的 2 年中、我们没有对该器件进行任何更改。  

    此致、

    Ethan