Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD11
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: SN65HVD11
尊敬的先生、女士、
对于 SN65HVD11 元件、数据表提到了针对热插拔应用的上电和断电期间的干扰保护功能。 您能否向我提供有关如何实施保护的更多技术细节?
从数据表中可以看出、A 和 B 引脚受 16V 二极管保护。
我们使用该元件已经很长时间、在许多电路板基准上都没有问题、但自 2025 年 3 月以来、一些元件在最终测试期间存在缺陷。 它们不会短路、但如果我们更换设备、产品将再次正常工作。
我们会考虑与 A 和 B 对热插拔相关的问题。 在过去两年中、您是否对这些参考的生产方法进行了任何更改? 在这些信号上、除了元件的固有保护之外、我们没有其他保护功能。
这对您来说是一个已知问题吗?
以及我们如何检查接口 A 和 B 是否默认? (阻抗测量?)
此致
M. R