This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051-ESD:EP 规格

Guru**** 2964250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1653403/cd74hc4051-ep-esd-specs

器件型号: CD74HC4051-SPI EP

您好、

我们的客户正在考虑 EP 版本、因为标准 HC4051 具有低 ESD 抗扰度。

该器件是否与标准产品使用相同的芯片、只是测试不同?

还是带有不同芯片的产品?

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hiroshi、

    EP 版本可在 标准 HC4051 设计中用作引脚对引脚替代产品。

     

    此致、

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caroline-San、

    感谢您的支持。
    我对缺乏解释表示歉意。

    目前、客户正在使用标准 HC4051。

    但是、他们正在考虑切换到 EP 版本、因为它们现在需要额外的 ESD 电阻。

    从数据表中可以看出、规格似乎几乎相同、只是温度范围不同。

    但是、更改 IC 需要重新评估测试。

    如果产品位于同一个晶圆(裸片)上、则评估测试可以减少、这就是客户进行此咨询的原因。

    如果产品在不同的模具上,请告诉我们。

    我们将向客户报告并要求他们重新评估产品。


    CD74HC4051M96:HBM 500V、 CDM 200V

    CD74HC4051MM96EP HBM 2000V、CDM200V

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hiroshi、

    产品不在同一芯片上、因此 需要进行额外的测试。

    此致、

    Caroline