请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: CD74HC4051-SPI EP
您好、
我们的客户正在考虑 EP 版本、因为标准 HC4051 具有低 ESD 抗扰度。
该器件是否与标准产品使用相同的芯片、只是测试不同?
还是带有不同芯片的产品?
此致、
Hiroshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: CD74HC4051-SPI EP
您好、
我们的客户正在考虑 EP 版本、因为标准 HC4051 具有低 ESD 抗扰度。
该器件是否与标准产品使用相同的芯片、只是测试不同?
还是带有不同芯片的产品?
此致、
Hiroshi
您好 Caroline-San、
感谢您的支持。
我对缺乏解释表示歉意。
目前、客户正在使用标准 HC4051。
但是、他们正在考虑切换到 EP 版本、因为它们现在需要额外的 ESD 电阻。
从数据表中可以看出、规格似乎几乎相同、只是温度范围不同。
但是、更改 IC 需要重新评估测试。
如果产品位于同一个晶圆(裸片)上、则评估测试可以减少、这就是客户进行此咨询的原因。
如果产品在不同的模具上,请告诉我们。
我们将向客户报告并要求他们重新评估产品。
CD74HC4051M96:HBM 500V、 CDM 200V
CD74HC4051MM96EP HBM 2000V、CDM200V
此致、
Hiroshi