This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E221:eUSB 高速中继器检测质量测试失败、eOP 宽度测试失败

Guru**** 3001640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1650545/tusb2e221-eusb-high-speed-repeater-sighal-quality-test-fail-eop-width-test-failed

器件型号: TUSB2E221

尊敬的团队:

 

我的客户有一个 eUSB 高速中继器发现质量测试失败、您能帮您检查原因吗?

  • 在 USB 2.0 测试期间、端口 2 (Type-C) 和端口 4 (Type-A) 的 EOP 宽度测试失败。(FR:3/3U、1/1 周期)

谢谢:

 

日志: USB2.0 (002).zip 

image.png

此致、

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是 eUSB2 中继器的预期行为、不是合规性故障。

    在转换过程中、可能会发生高速数据包起始 (SOP) 同步截断和数据包结束 (EOP) Dribble。 USB-IF 规范通过调整等级预算、将单个 eUSB2 中继器视为相当于一个高速集线器层或两个全速集线器层、从而在标准 USB 2.0 生态系统内实现安全互操作性、从而允许在 eUSB2 中继器中采用这种行为。

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Undrea:

    那么客户是否应该获得英特尔的豁免? 他们得到了这个失败的项目...

    谢谢你。

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    没有必要,有一个放弃。  在合规性报告中注明 (“已授予豁免“)。  

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Undrea、让我与客户核实。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Undrea:

    请允许我打断一下。 我的客户也问过类似的问题、您的回答非常有帮助。 您能告诉我哪个 USB-IF 文档显示了该规范吗?

    此致
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此信息可在 USBIF 的 eUSB2 规范中找到: www.usb.org/.../embedded-usb2-eusb2-physical-layer-supplement-usb-revision-20-specification-rev-12