This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN844-Q1:电池短路至 16V

Guru**** 3012720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654507/tcan844-q1-short-to-16v-battery

器件型号: TCAN844-Q1

尊敬的专家:

我注意到该器件的最大电压低于其他电压。 您建议在 12V 汽车应用中使用该器件吗? 如果其中一个 CAN 总线短接至 16V 蓄电池电压、另一个则浮动、如果该部件将被禁用? 如果未安装 60 欧姆电阻器、该怎么办?

 

谢谢、

Han image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Han:

    请注意、数据表的 VDIFF 计划更新为 40V

    但是、是的、所选器件的成本更低、主要用于支持 12V 应用 、并且 16V 短路可能只会在 IC 引脚观察到的电压高于绝对最大额定值时损坏器件。 请注意、由于每个系统环境中总线上的 CMC/电感、很常见的情况是看到>比施加的电压/短路、并建议根据环境进行验证、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。 您能帮助估计新数据表将何时发布吗? 如果我的理解正确、只需在 CANH/CANL 上施加<40V 直流电压、芯片就不会被消磁、对吗?  

    谢谢、

    Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Han:

    是的、如果 IC 引脚的电压也小于 40V、则芯片不应损坏。I.、施加< 40V 的电压并不一定意味着将观察到< 40V 的电压。 根据系统中存在的总线电感、建议根据您的系统环境进行验证。  

    系统团队正在等待下次更新发布数据表、我预计将在今年发布、谢谢。  

    此致、

    Michael。