Other Parts Discussed in Thread: ONET8551T, OPA3S2859, LMH32401
部件号: ONET8501T
主题中讨论的其他器件: ONET8551T、 OPA3S2859、 LMH32401
您好 TI 专家:
你好。
我们目前正在寻找适用于 NB AOI 应用的光学 TIA。 具体的硬件要求如下:
消息类型:NRZ 脉冲信号
带宽:> 180MHz
晶体管增益:5K 欧姆
输入电流:10uA ~ 50uA(需要拉电流模式支持)
关键要求 1:必须支持 MGC(手动增益控制)(客户正在考虑系统响应速度,不接受纯自动控制)
关键要求 2:必须具有 RSSI 监控功能
输出:单端或差分均正常。
电流问题:我们对 ONET8551T(或 ONET85x1T 系列)进行了评估,但该系列在内部使用了 AGC(自动增益控制)/限制架构,最初无法支持我们需要的 MGC 功能。
因此、我们要问:
1.) 是否可以使用 ONET8551T 通过外部电路实现 MGC 控制?
2.) 如果 Onet 系列无法从外部处理 MGC、是否有任何其他符合上述要求的推荐 TIA 产品? 或者、建议使用哪种分立式架构(例如 OPA + VGA)来同时满足 MGC 和 RSSI 需求?
谢谢!