This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET8501T:寻求支持 MGC 和 RSSI 的光学 TIA 解决方案

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET8551T, OPA3S2859, LMH32401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1652907/onet8501t-seeking-optical-tia-solutions-to-support-mgc-and-rssi

部件号: ONET8501T
主题中讨论的其他器件: ONET8551TOPA3S2859、 LMH32401

您好 TI 专家:  

你好。

我们目前正在寻找适用于 NB AOI 应用的光学 TIA。 具体的硬件要求如下:

消息类型:NRZ 脉冲信号

带宽:> 180MHz

晶体管增益:5K 欧姆

输入电流:10uA ~ 50uA(需要拉电流模式支持)

关键要求 1:必须支持 MGC(手动增益控制)(客户正在考虑系统响应速度,不接受纯自动控制)

关键要求 2:必须具有 RSSI 监控功能

输出:单端或差分均正常。


电流问题:我们对 ONET8551T(或 ONET85x1T 系列)进行了评估,但该系列在内部使用了 AGC(自动增益控制)/限制架构,最初无法支持我们需要的 MGC 功能。

因此、我们要问:

1.) 是否可以使用 ONET8551T 通过外部电路实现 MGC 控制?

2.) 如果 Onet 系列无法从外部处理 MGC、是否有任何其他符合上述要求的推荐 TIA 产品? 或者、建议使用哪种分立式架构(例如 OPA + VGA)来同时满足 MGC 和 RSSI 需求?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jony、

     感谢您联系我们!

     1) 正确。  无法在 ONET8551T 或我们产品系列中的任何其他 ONET 器件上实现外部手动增益控制 (MGC)。  

     2) 是的,我们可以推荐不同的 架构。 如您所述、一个选项是 TIA、后跟用于手动增益切换的 VGA。 由于输入电流范围不是太宽、您可以使用固定 TIA 级、后跟 VGA 或 PGA(具体取决于您需要对增益进行模拟或数字控制)、也可以使用开关增益 TIA(例如 OPA3S2859 或 LMH32401)、然后您可以选择 VGA 或 PGA。 LMH32401 具有额外的集成特性、即高达 100mA 的输入保护钳位和高达 3mA 的环境光消除。 请注意、  LMH32401 中的环境光消除功能仅在 光电二极管灌入光电流时才有效。 此外、您的要求是 晶体管增益:5K Ω、LMH32401 有两个增益开关(2KB 和 20k Ω)、但 OPA3S2859 可配置、最多可以使用三个增益选项。  

    此致、
    Sima