This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:TUSB7320 问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1650450/tusb7320-tusb7320-questions

部件号: TUSB7320

您好、
我的客户对 TUSB7320 有一些问题。  请您回答一下。

*1.
当它们不使用以下引脚时、哪种是治疗、上拉、下拉或悬空?
USB_SSRXP_DN2、USB_SSRXN_DN2 、 USB_DM_DN2 USB_DP_DN2  

*2.
TUSB7320 默认使用 OSC/Crystal 的哪个频率 (24MHz 或 48MHz)?
此外、您能否告诉我们与时钟频率相关的引脚/寄存器设置?

*3.
您能告诉我们 GRST#和 PERST#的顺序限制吗?
我的客户需要以下内容。  您能告诉我们有什么问题吗?
 失效(低->高):grst#-> prst#
 断言(高->低): prst#-> grst#

*4.
哪种类型的 PWRON#配置“开漏“或“推挽“引脚?
我似乎是拉 — 拉引脚,但请告知我们。

*5.
SMI 引脚的用途是什么?

*6.
JTAG 引脚的用途是什么?

谢谢、此致、
Hattori 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    *1.
    当它们不使用以下引脚时、哪种是治疗、上拉、下拉或悬空?
    USB_SSRXP_DN2、 USB_SSRXN_DN2、 USB_DM_DN2 USB_DP_DN2
     

    这些引脚可以悬空。

    TUSB7320 使用 OSC/Crystal 的高频频率 (24MHz 或 48MHz) 作为默认值吗?
    此外、您能否告诉我们与时钟频率相关的引脚/寄存器设置?

    应使用 48MHz 晶体。

    哪种类型的 PWRON#配置、“开漏“或“推挽“引脚?
    我似乎是拉式引脚、但请告知我们。

    PWRON#是推挽引脚。

    SMI 引脚的用途是什么?

      BIOS 软件用于启用系统管理中断的 SMI

    *6.
    JTAG 引脚的用途是什么?

    JTAG 引脚是 用于边界扫描 ATE 测试的 J 标签接口。

    稍后我会提供有关 GRST 的更多详情。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian-San、

    感谢您的支持。  我有其他问题。  您能回答以下问题吗?

    *3.
    您能告诉我们 GRST#和 PERST#的顺序限制吗?
    我的客户需要以下内容。 您能告诉我们有什么问题吗?
      失效(低->高):grst#-> prst#
      断言(高->低):prst#-> grst#

    *7.
    我们可以在数据表 7.3.1.2 上看到断电序列。

    >7.3.1.2 断电序列
    >1. 将 PERST#置为有效以发送至器件。
    >2. 移除基准时钟。
    >3. 移除 3.3V 和 1.1V 电压

    TPS7320 是否可以执行 PETST#、基准时钟和对同一时序上电? 如果您对每条线路有任何时间要求、请告知我们。 (例如,需要 PERST#置位时序 PCIE_REFCLK、但 VDDA/VDD33 和 VDD11 下电是相同的。 等)

    *8.
    数据表在 PD 每个引脚上写入 PWM/PU 状态。 您能告诉我们每个引脚上的“内部 PD 寄存器值“和“内部 PU 寄存器值“吗?

    谢谢、此致、
    Hattori 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我们 GRST#和 PERST#的顺序限制吗?
    我的客户需要以下内容。 您能告诉我们有什么问题吗?
      失效(低->高):grst#-> prst#
      断言(高->低):prst#-> grst#

     在 3.3V 和 1.1V 稳定后、GRST#应处于低电平至少 3ms。

     在 3.3V 和 1.1V 稳定后、PERST 应处于低电平至少 100ms。

     在 PCI_CLK 都稳定后至少 100us、PERST 应处于低电平

    [引用 userid=“9465“ url=“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1650450/tusb7320-tusb7320-questions/6368380 ]数据表在每个引脚上写入 PD /PU 状态。 您能告诉我们每个引脚上的“内部 PD 寄存器值“和“内部 PU 寄存器值“吗?

    内部 PU/PU/ PD 电阻器约为 22k

    TPS7320 是否可以执行 PETST#、基准时钟并开启相同的时序? 如果您对每条线路有任何时间要求、请告知我们。 (例如,需要 PERST#置位时序 PCIE_REFCLK、但 VDDA/VDD33 和 VDD11 下电是相同的。 等)

    您确实需要 先将 PERST 置为有效、但没有时序要求。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian-San、

    感谢您的支持。  但我还有一个额外的问题。  您能告诉我们 GRST#状态下每个引脚的状态吗?

    GRST#:低 GRST#:高

    JTAG_TCL/TDI/TDO/TMS 的状态

    ?? ??

    GPIO0-3 的状态

    输入(高阻态)?? 输入(高阻态)??

    谢谢、此致、
    Hattori 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 服部。:

       是否使用 J-TAG 还是 GPIO 引脚? 如果没有、只需将其保持未连接状态。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 服部。:

       如果您不使用电压、则只需下拉 JTAG_RST 引脚并将所有其他 JTAG 引脚保持悬空。

      如果使用 J-tage、则需要上拉所有 JTAG 引脚(JTAG-TDO 除外)

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果不使用 GPIO 引脚、只需 将所有其他 GPIO 引脚保持悬空。

    如果使用 GPIO 引脚、 需要上拉所使用的 GPIO 引脚。

    GRSTz 低电平时的状态无关紧要。

    好极了

    Brian