Other Parts Discussed in Thread: TUSB564-Q1
器件型号: TUSB564-Q1
您好:
客户需要基于 Linux 6.1 的 TUSB564-Q1 驱动程序。 请问您能否提供帮助?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TUSB564-Q1
器件型号: TUSB564-Q1
您好:
客户需要基于 Linux 6.1 的 TUSB564-Q1 驱动程序。 请问您能否提供帮助?
谢谢。
您好、
我们没有任何现有文档提供 TUSB564-Q1 的编程示例。
这是 TUSB564-Q1 的简要编程指南:
--------------------------------------------------------------------------------
1) 请参阅数据表的第 7.5 节、了解 I2C 地址的配置方式。
TUSB564-Q1 有 8 个 编程寄存器 (0x0A、0x10、0x11、0x12、0x13、 0x 20、0x2、0x22)
--------------------------------------------------------------------------------
2) TUSB564-Q1 配置所需的主要寄存器为:0x0A、0x10、0x11、0x20、0x21
0x0A 将控制 TUSB564-Q1 内的交叉开关多路复用器

0x0A -> 0001 0xxx ((x 表示该值必须由 PD 控制器设置、PD 控制器将确定翻转方向和 USB 连接类型)
----------------------------------------------------------------------------
3) 0x10、0x11 和 0x20 将设置 USB Type-C 连接器和 TUSB564-Q1 之间通道的均衡
0x10->xxxx xxxx (x 表示必须调整该值。 我建议您以最高的价值为出发点,并继续努力)
0x11 -> xxxx xxxx (x 表示必须调整该值。 我建议您以最高的价值为出发点,并继续努力)
0x20 -> xxxx xxxx (x 表示必须调整该值。 我建议您以最高的价值为出发点,并继续努力)
--------------------------------------------------------------------------------
4) 0x21 将设置从 TUSB564-Q1 到 USB SoC 的均衡。 请记住、这是一款线性转接驱动器、因此均衡仅适用于进入 TUSB564-Q1 的信号。
0x21->xxxx xxxx (x 表示必须调整该值。 我建议您以最高的价值为出发点,并继续努力)