This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564-Q1:TUSB564-Q1 Linux 驱动程序

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1655296/tusb564-q1-tusb564-q1-linux-driver

器件型号: TUSB564-Q1

您好:

客户需要基于 Linux 6.1 的 TUSB564-Q1 驱动程序。 请问您能否提供帮助?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有 TUSB564-Q1 Linux 驱动程序。  

    什么是应用程序?

    TUSB564-Q1 通常与 PD 控制器配对使用。 该 PD 控制器将具有可配置 TUSB564-Q1 的可编程固件。 这是你想要的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    客户想知道如何在不同模式下通过 IIC 接口配置 TUSB564-Q1? 例如 USB 3.1 模式或 DisplayPort 模式等 是否有任何相关的 IIC 配置程序示例? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有任何现有文档提供 TUSB564-Q1 的编程示例。  

    这是 TUSB564-Q1 的简要编程指南:

    --------------------------------------------------------------------------------

    1) 请参阅数据表的第 7.5 节、了解 I2C 地址的配置方式。

    TUSB564-Q1 有 8 个 编程寄存器 (0x0A、0x10、0x11、0x12、0x13、 0x 20、0x2、0x22)

    --------------------------------------------------------------------------------

    2) TUSB564-Q1 配置所需的主要寄存器为:0x0A、0x10、0x11、0x20、0x21

    0x0A 将控制 TUSB564-Q1 内的交叉开关多路复用器

    0x0A -> 0001 0xxx ((x 表示该值必须由 PD 控制器设置、PD 控制器将确定翻转方向和 USB 连接类型)

    ----------------------------------------------------------------------------

    3) 0x10、0x11 和 0x20 将设置 USB Type-C 连接器和 TUSB564-Q1 之间通道的均衡

    0x10->xxxx xxxx (x 表示必须调整该值。 我建议您以最高的价值为出发点,并继续努力)

    0x11 -> xxxx xxxx (x 表示必须调整该值。 我建议您以最高的价值为出发点,并继续努力)

    0x20 -> xxxx xxxx (x 表示必须调整该值。 我建议您以最高的价值为出发点,并继续努力)

    --------------------------------------------------------------------------------

    4) 0x21 将设置从 TUSB564-Q1 到 USB SoC 的均衡。 请记住、这是一款线性转接驱动器、因此均衡仅适用于进入 TUSB564-Q1 的信号。

    0x21->xxxx xxxx (x 表示必须调整该值。 我建议您以最高的价值为出发点,并继续努力)