器件型号: TCAN1044A-Q1
TCAN1044AVDRBRQ1 收发器支持菊花链拓扑? 如果是、应如何将物理连接连接连接到连接器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TCAN1044A-Q1
TCAN1044AVDRBRQ1 收发器支持菊花链拓扑? 如果是、应如何将物理连接连接连接到连接器?
尊敬的 Raul:
该器件 支持 ISO 11898 定义的标准 CAN 物理层。 数据表的图 9-3 展示了建议的 CAN 总线拓扑、该拓扑由一条线性总线和两端的端接电阻器以及通过短残桩连接到总线的多个节点组成。
此外、该器件不提供专用的总线输入和输出引脚、因此不会实现特定的“菊花链模式“。 如果系统以物理方式连接、使得 CANH 和 CANL 通过直通连接器进入和退出每个 ECU、则可以将其视为 CAN 总线的系统级实现、并且对收发器透明。
例如、系统设计人员可能会决定使用 CANH、CANL、电源和 GND 作为 4 个引脚、或者直通实施可能会使用单独的 CANH_IN / CANH_OUT 和 CANL_IN / CANL_OUT 连接器引脚、但这可能 不是器件的要求。 因此、 收发器仅连接 CANH 和 CANL 总线、如图所示、并可能根据需要以菊花链形式连接。
此致、
Michael。